结果:找到"开发 制作",相关内容859条
  • 大神来看看
  • 哪位大神可以做1507675111七
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 发帖人:小男孩撒发射点v 发帖时间:2024-03-10 12:37:00
  • 红外感应冲水
  • 感应器功耗<20ua红外既能感应又能控制芯片内部
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 功能可定 发帖人:交大创客 发帖时间:2021-11-17 19:59:00
  • arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁
  • arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁做任何一个电路之前,一定要先了解电路中原件的参数,其工作电压,工作电流等。第一个实验咱们用到的LED从网上查找资料得知,其工作电压一般为1.5-2.0V,工作电流一般为10-20ma,反向击穿电压为5V。控制板逻辑电路供电为5V。根据以上参数假设LED工作电压选用1.7,工作电流选用15ma,限流电阻=(总电压-LED电压)/电流,所以限流电阻=(5-1.7)/0.015=220Ω。首先需要从arduino官方网站下载其编译软件,地址是http://arduino.cc/en/Main/Software笔者使用的平台为win732位,如果大...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: arduino电子 发帖人:天南北斗 发帖时间:2019-03-06 21:56:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
  • 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
  • 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
  • 跳一跳物理外挂——转帖
  • 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
  • 【视频】20000元冠军大奖出炉!第三届立创电子制作节圆满落幕
  • 2018年9月1日,由立创商城主办的第三届立创电子制作节的最终评比及颁奖典礼在深圳!10强选手现场竞技,冠军、亚军、季军及最佳人气奖四大奖项终于揭晓!颁奖典礼现场视频:至此,经过近四个月的激烈角逐,第三届立创商城电子制作节圆满落下帷幕。图第三届立创电子制作节入围十强的选手所有获奖名单公布如下:十强作品得分详情如下:立创商城高层领导及各支持单位嘉宾代表亲临现场,并为获奖选手们颁奖。图立创商城CEO杨林杰、立创商城CIO贺定球、灵动微电子销售经理王建芳分别为冠亚季军及最佳人气奖选手颁奖图RFsister品牌总监汪友建、《无线电》杂志华南区特约编辑周茂华、嘉立创投资执行合伙人刘卓琛分别为十强选手颁...
  • 所属专栏: 赛事动态 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-09-02 00:05:00
  • 10强榜单火热出炉,“最佳人气奖”等你来定!丨第三届立创电子制作节
  • 激发创造力,助力中国芯!备受业内关注的第三届立创电子制作节活动已过大半,8月24日赛程第二阶段圆满结束,十强榜单正式揭晓!本届制作节共收到来自全国各地的422个作品报名参赛,经过三个多月的设计创作、官方严格评审,最终评选出最具实用性、创新性、趣味性的十位佼佼者,以及完成度非常高的30个优秀作品!名单如下:>>点击了解制作节赛事详情十强榜单第三届立创电子制作节10强榜单立创社区ID作品名称作品链接jetbin可用C代码快速开发的液晶屏人机控制器http://club.szlcsc.com/article/details_34302_1.htmlCHENG1495复合人体发电机-智能...
  • 所属专栏: 赛事动态 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-24 20:06:00
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
  • 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: ios android 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
  • 求PCB设计大神
  • 求做PCB的大神,按次收费,也可提成。详询:QQ303929079。长期有效!非诚勿扰!谢谢!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 设计 发帖人:Q303929079 发帖时间:2017-10-12 15:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: